This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ2954:帮助获取特定的 SPICE 模型。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ2954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/668040/tina-spice-bq2954-help-obtaining-a-specific-spice-model

器件型号:BQ2954
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

首先,我要感谢这里的每一个人--我在过去的几个月里一直在讨论这些论坛--你们都提供了很多帮助。

我最后决定在此处注册我的 TI 帐户以提出一个简单的问题:你们中有人 之前是否有人为 BQ2954芯片开发了 SPICE 模型? 我知道 TI 的产品页面上没有官方信息。 如果您能与我分享、我会非常感谢。

 然而,BQ2***电池管理产品系列中的任何一种型号都可以替代 BQ2954。 我想我可能能够适应这种情况--我还不确定。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    感谢您的友好话语并与我们取得联系。
    目前我们没有 BQ2954的型号、但您可以访问 www.ti.com/spicerack 并使用搜索框搜索具有型号的类似器件。 希望这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 鉴于答案的最终性、我将把问题标记为已解决。
    我认为,如果网站有空间让用户可以分享"非官方"的芯片模型,那将是一个很好的想法。 我将尝试针对这个特定的芯片调整一个,根据我的结果,为什么不与社区分享,对吧? 有人知道这样的地方吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miguel、

    感谢您采取这一举措。 请随时发布新帖子、并将您的模型发布在此处。 这样,它将作为将来其他人的参考。