This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:查找适用于 SMPS 交流/直流输出12V/5A 的解决方案

Guru**** 2542730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28710, UCC28704, UCC28780, UCC24612, UCC28740, UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682891/webench-tools-find-solution-for-smps-ac-dc-output-12v-5a

主题中讨论的其他器件:LM5023UCC28710UCC28704UCC28780UCC24612UCC28740UCC24630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 指南:

我对 AC/DC SMPS 有疑问。

我需要设计一个 SMPS 电路板、以满足以下要求。

-输入:交流(85V~235V)

-输出:直流(12V、5A)

-输出效率:遵循 CoC 第2层(无负载:<= 0.15W、10%效率负载:>=79%、满负载:>=89%

我尝试使用 WEBENCH 作为参考设计、但所有参考电路都具有效率结果:低于90%(满载)、低于79%(效率为10%)。 负载)。

那么、您能指导我使用 IC 或电路来响应上述要求吗?

希望能得到您的帮助。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    我们将查看您的查询。 我们很快就会回来。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Atul 先生:
    到目前为止、您对此有什么想法吗?
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    很抱歉耽误你的时间。

    该器件 LM5023符合您的要求、但仍在 Webench 上工作。
    您可以参阅 器件的数据表(www.ti.com/.../lm5023.pdf)和 EVM (www.ti.com/.../snva686.pdf),该器件的输出功率~ 65W、19V、3.43与12V、5A 的要求几乎相同
    (与19V、3.43A EVM 原理图相比、12V、5A 的最终原理图可能没有太多变化)

    谢谢、此致、
    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Atul 先生:

    感谢您的支持。

    很抱歉耽误你的时间。

    但我想更改输入交流电压(90~265V)。

    并按照 CoC 第2层的要求进行此设计。

    您能否检查其他 IC 是否满足我的要求?

    谢谢您1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nguyen:

    目前、我们没有 支持这些效率要求的器件。

    您可以尝试使用以下步骤创建设计。

    1) 1)输入如下所示的设计条件、然后单击"Start Design"

    2) 2)单击 Efficiency (效率)列可根据“最高”或“最低”效率对器件进行排序。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Nguyen:
    此参考设计具有您所需的规格、效率非常高。 您能不能看一下这个吗?

    www.ti.com/.../PMP10350

    设计原理图
    www.ti.com/.../tidrcc7.pdf

    测试结果
    www.ti.com/.../tidu717.pdf

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerol 先生:

    感谢您的帮助!

    我很高兴收到您的引导线。 但我认为 IC UCC28710无法满足 CoC 2级标准。

     "输出效率:遵循 CoC 第2层(无负载:<= 0.15W、10%效率负载:>=79%、满负载:>=89%)"

    这是我很难找到的、德州仪器的 IC 无法满足这一要求。

    我知道必须计算更多的组件才能提高效率、但我需要找到一个 IC 可以几乎满足这一要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Nguyen
    以下是您可以根据我们产品团队的建议考虑的更多产品。
    许多 TI 控制器 IC 都旨在满足 CoC Tier2要求。 例如 UCC28704。
    对于12V/5A、由于这是一个相对较高的功率转换器、最新发布的 UCC28780和 UCC24612应能帮助您满足标准。
    您也可以尝试将 UCC28740与 UCC24612或 UCC24630等 SR 驱动器结合使用、以满足效率要求。

    此致、
    Gerold