请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UC3854 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我正在尝试使用闭环升压转换器的 PWMBST 模型和 PSpice 中提供的 UC3854_SAC 库模型来模拟 PFC 升压部分。 我可以在开环中使用 PWMBST、但在使用 UC3854_SAC 在闭环中进行仿真时无法获得结果。
如果您能向我提供建议、并告诉我是否可以将 UC3854_SAC 与 PWMBST 模型结合使用、我将不胜感激。
我们非常感谢您的任何建议和建议。