This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CC3854:PFC 升压 PWMBST

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UC3854, UC3854B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/684081/tina-spice-uc3854-pfc-boost-pwmbst

器件型号:UC3854
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、、

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在尝试使用闭环升压转换器的 PWMBST 模型和 PSpice 中提供的 UC3854_SAC 库模型来模拟 PFC 升压部分。 我可以在开环中使用 PWMBST、但在使用 UC3854_SAC 在闭环中进行仿真时无法获得结果。

如果您能向我提供建议、并告诉我是否可以将 UC3854_SAC 与 PWMBST 模型结合使用、我将不胜感激。

我们非常感谢您的任何建议和建议。      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratiswar、您好!

    我不知道 PSpice 中的 SAC 库。 如果这是 Cadence 开发的内容、您可以在 PSpice 社区页面 上发布问题:www.pspice.com/pspice-sac-models-doc。

    如果您对器件有具体问题、可在以下 TI E2E 论坛中提问。
    e2e.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    感谢您的建议。我将在 PSpice 社区页面上发布我的查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nikhil、

    您知道任何 UC3854B PSpice 模型或 TINA 模型吗?

    此致、
    Pratiswar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pratiswar、您好!

    遗憾的是、我们没有该器件的模型(PSSPICE 或 TINA-TI)。 因此、我在原始帖子中建议您将任何与器件相关的问题直接发送到隔离式交流/直流器件的论坛。