请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我目前正在使用 BQ25504的一些仿真、但无法更改 FAST 参数、实现更长/实际的 VIN 采样周期(16s)。 无论参数 FAST 值如何、始终保持512ms。
有什么关于我做错的想法吗?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.