This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504:快速参数

Guru**** 2545590 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/683841/tina-spice-bq25504-fast-parameter

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我目前正在使用 BQ25504的一些仿真、但无法更改 FAST 参数、实现更长/实际的 VIN 采样周期(16s)。 无论参数 FAST 值如何、始终保持512ms。

有什么关于我做错的想法吗?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    遗憾的是、如果 PSpice 运行16秒、模型生成的数据量将使 PSpice 崩溃(在开发此模型时观察到这一点)。 因此、提供的快速模式可替代时序进行一些权衡。 在16秒的实际采样时间内查看结果的唯一实际方法是使用实际硬件进行评估。