This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01627:需要并行 SPI 芯片+参考设计

Guru**** 2541610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/682550/tida-01627-need-for-spi-chip-reference-design-in-parallel

器件型号:TIDA-01627

你(们)好

关于新的 TIDA-01627参考设计、我有两个问题:

1.在第4页(第2.2.1节)中、它说"TPS65983B 已经被特别选择、因为它提供了更高的存储器以及一个添加状态机的端点、用于控制 BQ25703A 器件并允许用户分别更新固件"

本文档中的任何地方都没有提到原理图中的 SPI 闪存。 因此 TPS65983B 没有任何存储器(如果我没有弄错的话)并使用 SPI 闪存?!

2.是否可以使用以下两种参考设计创建器件? 如果是、

-它们是否都简单地连接到同一个电池并且一次只允许一个灌电流

他们能否利用 BQ25703A 的 PowerPath 管理来减少电池磨损

您可以节省器件成本(例如 、仅一个3.3V 直流/直流转换器、甚至只需一个 BC25703A)吗?

非常感谢您、

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karim:

    感谢您关注此参考设计。

    您的查询答案如下:
    TPS65983B 没有闪存存储器、它将程序内容从 SPI 闪存下载到它的 RAM 并从 RAM 执行。 SPI 闪存会保存程序、直到 TPS65983B 需要它。

    2.可以。
    答:可以、您可以将两个端口连接到同一个电池、但需要确保两个端口不会同时为电池充电。 您可以使用一些外部逻辑来确保如果 PD 电源适配器连接到其中一个端口、则会禁用设计中的第二个端口。

    b:在当前设计中、我们已经使用 BQ25703A 的电源路径为电池充电或从电池消耗电能。

    c.可以、您可以移除一些冗余部件、例如稳压器、一些基本无源器件等

    谢谢、
    Rahul