请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01627
你(们)好
关于新的 TIDA-01627参考设计、我有两个问题:
1.在第4页(第2.2.1节)中、它说"TPS65983B 已经被特别选择、因为它提供了更高的存储器以及一个添加状态机的端点、用于控制 BQ25703A 器件并允许用户分别更新固件"
本文档中的任何地方都没有提到原理图中的 SPI 闪存。 因此 TPS65983B 没有任何存储器(如果我没有弄错的话)并使用 SPI 闪存?!
2.是否可以使用以下两种参考设计创建器件? 如果是、
-它们是否都简单地连接到同一个电池并且一次只允许一个灌电流
他们能否利用 BQ25703A 的 PowerPath 管理来减少电池磨损
您可以节省器件成本(例如 、仅一个3.3V 直流/直流转换器、甚至只需一个 BC25703A)吗?
非常感谢您、
Karim