This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5117:未加密 PSpice 瞬态模型

Guru**** 2541920 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679166/tina-spice-lm5117-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

使用 SIMetrix 仿真工具进行仿真时、未加密的 PSpice 模型仿真会返回 LM5117的错误。 内部二极管不连续性误差是主要问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    您使用的是哪个版本的 Simterix? 在最新的 Simterix 版本中不应出现这些错误。
    如果您在最新版本中遇到此问题、请与我分享原理图文件。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 Simetrix 8.10。 我创建了与图中所示电路相同的原理图。 产品说明书中的第29条。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    您可以共享 Simetrix 原理图文件吗?

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC.sch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    我指的是您尝试在 Simetrix 中运行的.sxsch 文件。 请听我说。
    我将尝试运行它、看看我是否可以提出任何解决方案。
    很抱歉让人困惑!

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 该网站不支持.sxsch 文件。 上传时出错。 因此、我将文件名从.sxsch 更改为.sch。

    请下载.sch 文件并将其重命名为.sxsch、然后在 Simetrix 中将其打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吃了一个鸡肉!
    但是原理图在 F11窗口中不包含模型定义、我在运行时遇到错误。您可以与模型定义一起共享 sxsch 文件吗?

    还有一件事、就是尝试在瞬态模型上运行直流仿真、我们通常不会验证直流仿真的瞬态模型。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    您需要为 LM5117和 PMSN5R5加载 SPICE 定义。 这将解决该问题。

    我尝试了瞬态仿真、但没有工作。 我想尝试直流仿真。

    请尝试直流仿真。

    您会得到迭代限制和直流工作点误差。

    如果不起作用、请建议共享.sxsch 文件的方法、因为由于扩展限制、它无法在此处上传。

    谢谢。

    Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    尝试压缩并分享。
    我需要一个包含二极管、MOSFET 定义的原理图文件、以帮助您解决此问题。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DC-DC-Converter.zipHiSaket、

    我们还在线提供了它们的型号。 这是 zip 文件。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aniket!
    我正在调查此问题、将尝试在4月16日之前返回。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    正在等待您的回复。

    此致、

    Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    我仿真了设置、它在直流偏置点计算中给出了误差。 这似乎是 Simetrix 的问题、而不是模型。(相同的模型在 PSpice 和 TINA 中使用 finein)
    您可以尝试联系 Simterix 支持团队、看看他们是否可以帮助您解决此问题。

    我在这里尝试了几件事、如果我能够解决这个问题、我将会返回给您。
    感谢您的耐心等待。

    此致、
    Saket
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saket。

    我已将查询发送给 SIMetrix 团队。 如果您错过了 Convergence 失败报告,请查看该报告。 它可能有助于解决该问题。

    此致、

    Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saket、

    SIMetrix 团队解决了我的问题。

    感谢所有帮助。

    此致、

    Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的牛腩!

    您能否分享 Simetrix 团队如何解决此问题?


    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是 SIMetrix 小组建议的步骤。

    TI 应用电路使用跳过直流工作点的模式。 如果没有此设置、电路将不会在任何仿真器中运行。 在 SIMetrix 中,使用以下步骤设置此模式:

    1.选择菜单  Simulator |选择 Analysis  
    2.单击 Transient (瞬态)选项卡中的 Advanced Options (高级选项)按钮
    3.选中 Skip DC bias point (跳过直流偏置点)框。

    此外、我们还需要设置此选项:

    1.选择菜单 Simulator | Convergence Options
    2.在不连续源的压摆率下、输入压摆率值1e16

    此外、在定义 VT 参数且之前未定义 VH 的每个开关模型中添加了 VH=1m。 这是由 SIMetrix 软件考虑 VH=1的结果。

    我建议 TI 可以相对地更新模型。

    此致、

    Aniket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    感谢您的分享!

    此致、
    Saket