主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
使用 SIMetrix 仿真工具进行仿真时、未加密的 PSpice 模型仿真会返回 LM5117的错误。 内部二极管不连续性误差是主要问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../DC-DC-Converter.zipHiSaket、
我们还在线提供了它们的型号。 这是 zip 文件。 )
以下是 SIMetrix 小组建议的步骤。
TI 应用电路使用跳过直流工作点的模式。 如果没有此设置、电路将不会在任何仿真器中运行。 在 SIMetrix 中,使用以下步骤设置此模式:
1.选择菜单 Simulator |选择 Analysis
2.单击 Transient (瞬态)选项卡中的 Advanced Options (高级选项)按钮
3.选中 Skip DC bias point (跳过直流偏置点)框。
此外、我们还需要设置此选项:
1.选择菜单 Simulator | Convergence Options
2.在不连续源的压摆率下、输入压摆率值1e16。
此外、在定义 VT 参数且之前未定义 VH 的每个开关模型中添加了 VH=1m。 这是由 SIMetrix 软件考虑 VH=1的结果。
我建议 TI 可以相对地更新模型。
此致、
Aniket