请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN54221 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 SN74LS04
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我正在寻找以下组件的模型:
SN54221
SN74LS04
SN54LS02J
我无法在您的数据库中找到它们... 如果它们不存在、您是否有可替代这些模型的可用模型?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.