This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN54221:我需要以下组件的 SPICE 模型或可替代这些电气组件的组件模型:SN54221、SN74LS04和 SN54LS02J

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN54221, SN74LS04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679324/tina-spice-sn54221-i-need-spice-models-of-the-following-components-or-models-of-components-that-can-be-substituted-for-these-electrical-components-sn54221-sn74ls04-and-sn54ls02j

器件型号:SN54221
主题中讨论的其他器件:TINA-TISN74LS04

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在寻找以下组件的模型:

SN54221

SN74LS04

SN54LS02J

我无法在您的数据库中找到它们... 如果它们不存在、您是否有可替代这些模型的可用模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    我们没有适用于这些器件的 SPICE 模型。 我将与产品团队联系、了解我们是否有您可以使用的类似器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、请告诉我产品团队的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    产品团队是否有任何回应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我们目前没有适用于这些器件的 SPICE 模型。  我建议使用商业版的原型电路(由于军用版的成本限制)来验证您的设计。