主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我尝试从 TI TINA 示例中运行 ADC161S626示例。 但是、在我选择"Transient analysis 0 to 2m (瞬态分析0到2m)"后、使用计算工作点。 出现一个错误、表示电路不规则。 节点:59 组件/端子:U1 61。 节点:347组件/终端:U1 XU 3.99。 问题可能出在哪呢? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我尝试从 TI TINA 示例中运行 ADC161S626示例。 但是、在我选择"Transient analysis 0 to 2m (瞬态分析0到2m)"后、使用计算工作点。 出现一个错误、表示电路不规则。 节点:59 组件/端子:U1 61。 节点:347组件/终端:U1 XU 3.99。 问题可能出在哪呢? 谢谢。
风扇、
我运行了瞬态分析、得到了下图中显示的绘制结果。
电路也连接在这里。
此致、
John
风扇、
我不知道 Vsple 曲线是如何创建的、但我通过将 Vout 乘以 Vclk 并乘以5、在绘图实用程序中创建一条新曲线、能够生成看起来像这样的曲线。
换言之:
Vsample=Vout*Vclk/5
该曲线已添加到随附的原理图中。
此致、
John