This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ADC161S626:无法运行 ADC161S626示例

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ADC161S626

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/680514/tina-spice-adc161s626-can-not-run-the-adc161s626-example

器件型号:ADC161S626
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我尝试从 TI TINA 示例中运行 ADC161S626示例。 但是、在我选择"Transient analysis 0 to 2m (瞬态分析0到2m)"后、使用计算工作点。 出现一个错误、表示电路不规则。 节点:59 组件/端子:U1 61。 节点:347组件/终端:U1 XU 3.99。  问题可能出在哪呢? 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    您使用的是 TINA-TI 的哪个版本?
    我无法在我使用的版本9.3.150.328中重现错误。
    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我使用的是相同的9.3.150.328。 我发现了这个、然后按照它来更改仿真参数、但结果非常糟糕。 恢复的 Vout 不是正弦波。 请帮助。

    e2e.ti.com/.../614450

    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    风扇、
    我能够在产品文件夹中再现您上传的电路和参考电路的错误。
    使用了 TINA 中内置的示例电路似乎可以正常工作。
    您可以通过在活动的 TINA 会话中打开文件/打开示例/TI 测试电路来找到该电路。
    ADC161S626.TSC 位于列表顶部。
    我完全不能确定其他两个电路的运行情况。 我将对其进行检查。
    请告诉我示例电路是否适合您。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您是否刚刚运行了瞬态分析? 我刚刚使用您提到的地方的电路示波器来运行它、得到了这个结果。

    非常感谢、

    风扇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    我运行了瞬态分析、得到了下图中显示的绘制结果。
    电路也连接在这里。
    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../6318.ADC161S626.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢。 您的电路工作正常。 但是、我的笔记本电脑上安装的 exmaple 文件夹中的文件夹无法正常工作。 BTW、您知道如何如演示中所示绘制 Vsample 吗?

    谢谢、

    风扇
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风扇、

    我不知道 Vsple 曲线是如何创建的、但我通过将 Vout 乘以 Vclk 并乘以5、在绘图实用程序中创建一条新曲线、能够生成看起来像这样的曲线。
    换言之:

    Vsample=Vout*Vclk/5

    该曲线已添加到随附的原理图中。

    此致、
    John

    e2e.ti.com/.../ADC161S626_5F00_wVsample.TSC