This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:电源架构 Webench 开发工具

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/680151/webench-tools-lm5176-power-architect-webench-development-tool

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我目前正在设计一个电压调节电路、该电路在10A 时可处理大约24VDC。

webench 设计使用的是 LM5176PWPR、但没有可用引脚、就以下原理图而言、LM5176PWPT 是否与引脚相同?

其他一些问题:

1) 1) LM5176是否需要外部振荡器才能正常工作、或者是否具有内部晶体振荡器。

2) 2)根据 webench 设计、此原理图是否准备好进行物理原型设计? 所有的 webench 仿真看起来都很棒。

3)初级问题:下图中圈出的符号意味着什么?

下图和 webench 设计链接随附##

谢谢、

扎赫

webench.ti.com/.../OpenPublicSharedProject.jsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zachary、

    LM5176原理图中的 LM5176PWPR 和 LM5176PWPT 封装的引脚编号相同。 数据表中提供了该信息。 如下所示。

    LM5176具有一个内部振荡器、其频率由 RT 电阻器设置。请在数据表中找到详细信息。 如下所示。

    2.可以。此器件可以 进行物理原型设计。

    原理图中圈出的符号是 连接到 同名另一根跳线的跳线、以避免 两个节点之间的长线连接。如以下示例所示。

    如果您有任何其他查询、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Praveen Badiger