请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我目前正在设计一个电压调节电路、该电路在10A 时可处理大约24VDC。
webench 设计使用的是 LM5176PWPR、但没有可用引脚、就以下原理图而言、LM5176PWPT 是否与引脚相同?
其他一些问题:
1) 1) LM5176是否需要外部振荡器才能正常工作、或者是否具有内部晶体振荡器。
2) 2)根据 webench 设计、此原理图是否准备好进行物理原型设计? 所有的 webench 仿真看起来都很棒。
3)初级问题:下图中圈出的符号意味着什么?
下图和 webench 设计链接随附##
谢谢、
扎赫