请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00653 有人可以帮助我找到下载 TIDA-00653 Altium 文件的链接吗? TI 网站上未提供这些工具。
谢谢、
Nelson
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有人可以帮助我找到下载 TIDA-00653 Altium 文件的链接吗? TI 网站上未提供这些工具。
谢谢、
Nelson
Nelson、我对这个问题感到困惑。 我单击了您上面提供的链接。 我向下滚动了一点、然后看到一个显示"设计文件"的框。 它下面还有一个框、说下载设计文件。 我单击它、打开了另一个提供 TIDA-00653 CAD 文件和 TIDA-00653光绘文件的框。
我单击了 TIDA-00653 CAD 文件、然后单击"打开"。 它似乎是一个.zip 文件、其中包含 Altium 文件。
您的浏览器和 TI 的网站可能无法访问? 这对我来说是肯定的。