This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:指向 TIDA-00653的 Altium 文件的链接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/679368/tida-00653-link-to-the-altium-file-for-tida-00653

器件型号:TIDA-00653

有人可以帮助我找到下载 TIDA-00653 Altium 文件的链接吗?  TI 网站上未提供这些工具。

谢谢、

Nelson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nelson、我对这个问题感到困惑。  我单击了您上面提供的链接。  我向下滚动了一点、然后看到一个显示"设计文件"的框。  它下面还有一个框、说下载设计文件。  我单击它、打开了另一个提供 TIDA-00653 CAD 文件和 TIDA-00653光绘文件的框。

    我单击了 TIDA-00653 CAD 文件、然后单击"打开"。  它似乎是一个.zip 文件、其中包含 Altium 文件。

    您的浏览器和 TI 的网站可能无法访问?  这对我来说是肯定的。