This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28630:请勿使用器件型号 UCC28630具有用于仿真的 PSPICE 模型? 和 webench 设计仿真

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/676878/tina-spice-ucc28630-do-part-no-ucc28630-have-pspice-model-for-simulation-and-webench-design-simulation

器件型号:UCC28630
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我目前计划在电源应用中使用 UCC28630、在此类应用中、我们需要85Vac 至130Vac 的交流输入、并且需要54Vdc 的输出和2A 即~110W 的功率

使用 webench、我已经获得了初始设计文档、现在我正在尝试在 Cadence PSPICE 工具中对设计进行仿真。  

那么、该部件是否具有 PSPICE 模型。 如果不是、仿真 webench 设计的替代方案是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、病毒、

    此系列器件可用的唯一型号是 SIMPLIS (PSPICE 或 TINA 中没有型号)。 您可以在 Web 上使用提供的 SIMPLIS 模型、并根据需要修改测试台。

    请记住、SIMPLIS 与任何其他仿真器(包括 SIMetrix)不兼容。

    此致、

    Arash