请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28630 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我目前计划在电源应用中使用 UCC28630、在此类应用中、我们需要85Vac 至130Vac 的交流输入、并且需要54Vdc 的输出和2A 即~110W 的功率
使用 webench、我已经获得了初始设计文档、现在我正在尝试在 Cadence PSPICE 工具中对设计进行仿真。
那么、该部件是否具有 PSPICE 模型。 如果不是、仿真 webench 设计的替代方案是什么。