Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TUSB321, TPS65982, PMP4496, TUSB320, BQ25703A, PMP40294
主题中讨论的其他器件:BQ25890、 TUSB321、 TPS65982、 TUSB320、 BQ25703A、 PMP40294
为移动电源充电时、使用了什么电源来测试此电路?
我有一个 Anker PowerPort+ 5 USB-C 为我的 BQ25890充电器供电、其中 TUSB321请求3A、USB 通过 DSEL 控制的开关。
我得到的是3A、但电压不大于5V。
我怀疑 Anker 中的 D+/D-链路与电压的 D+/D-握手相结。
这是否意味着我必须使用 TPS65982而不是 TUSB321、或者是否有可正常工作的电源?
我注意到 USB 开关由 PMP4496中的微控制器控制、而不是 DSEL...?