This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4496:类似的 UFP 设计

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, TUSB321, TPS65982, PMP4496, TUSB320, BQ25703A, PMP40294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677593/pmp4496-similar-ufp-design

器件型号:PMP4496
主题中讨论的其他器件:BQ25890TUSB321TPS65982TUSB320BQ25703APMP40294

为移动电源充电时、使用了什么电源来测试此电路?

我有一个 Anker PowerPort+ 5 USB-C 为我的 BQ25890充电器供电、其中 TUSB321请求3A、USB 通过 DSEL 控制的开关。

我得到的是3A、但电压不大于5V。

我怀疑 Anker 中的 D+/D-链路与电压的 D+/D-握手相结。

这是否意味着我必须使用 TPS65982而不是 TUSB321、或者是否有可正常工作的电源?

我注意到 USB 开关由 PMP4496中的微控制器控制、而不是 DSEL...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    任何具有-C 电缆的 USB type C 适配器或传统适配器都可用于为该设计充电。

    但是、请注意、本设计中使用的 TUSB320仅支持非 PD 充电协议、这意味着只允许使用5V3A。 任何大于5V 的 VBus 请求都应通过 TUSB320不支持的 C 类 CC 来实现。 即使 D+D-也可以协商大于5V 的 VBus、根据 C 型规范1.2版、这是不可接受的。 因此我们在此设计中不启用 bq2589X 的 HVDCP 功能。 但是、如果您希望支持 HVDCP、修改 FW 可以启用它。

    USB 开关用于针对 C 型端口的不同角色切换 D+D-、因为它在本设计中是 DRP 角色。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 快速响应。

    我没有用于更改 FW 的微控制器、当然、我有来自充电器的 DSEL。

    我是否正确地宣称、到 HVDCP 的最简单/最便宜的途径是使用 TPS6598x、然后针对适用于我们特定充电器的适当电源合同进行编程?

    不过、我在 BQ25890数据表中发现了另一个限制- HVDCP 将输入电流减半至1.5A。

    为了增加功率、我需要实现超过2 x 5V 的电压输入、并且 Anker 电源仅支持9V 和15V!

    多么棒的雷区。

    TI 生产具有 CC 控制内置的充电器、支持从 PD 到20V 的整个范围之前多久...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您寻求 UFP 解决方案来支持 USB PD >5V3A,我们将需要 PD 控制器和充电器。

    对于 PD 控制器、您是对的。 Tps6598X 应该是最简单的方法,因为您不需要任何 FW 工作。

    对于充电器、您可能会考虑 Bq25703A、它可以支持高达20V 的输入电压。 它具有与 bq25890类似的配置方法。 我们还有 PMP40294等参考设计。