请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TINA-TI工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我无法在电路中看到正确的输出。 我知道该电路不稳定。 但是、我设计的电阻在输入电流为90uA 时输出电压为4.8V、在输出电流为0uA 时输出电压为0.1V。 问题出在哪里? 我还想查看由于不稳定性引起的振荡(图1),因为反馈中没有电容器,我还想查看频域中的增益峰值(图2)(跨阻增益,如何测量它? )。
谢谢你