This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:光电二极管的跨阻放大器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/677469/tina-spice-transimpedence-amplifier-for-photodiode

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!  

我无法在电路中看到正确的输出。 我知道该电路不稳定。 但是、我设计的电阻在输入电流为90uA 时输出电压为4.8V、在输出电流为0uA 时输出电压为0.1V。 问题出在哪里? 我还想查看由于不稳定性引起的振荡(图1),因为反馈中没有电容器,我还想查看频域中的增益峰值(图2)(跨阻增益,如何测量它? )。

谢谢你

 

  e2e.ti.com/.../MCP6491_5F00_BODE_5F00_PLOT_5F00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emidio、

    您对使用 TINA-TI 有具体的疑问吗? 由于这是一个微芯片器件、因此有关器件或模型工作的任何问题都应提交给他们的支持团队。