工具/软件:WEBENCH设计工具
无处不在、无法保存我的全新 webench 设计。 单击并在每个选项卡上一直单击、等等 。无。 我的新设计未列在"我的设计"下。
该怎么办?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、很抱歉"苛刻"。 但我等了几个月才有更好的 webench,搁置了我的 dc 升压项目,然后被可怕的新 webench 所破坏。
我刚刚弄清楚了如何运行经典。 不直观。 原因: 在打开 webench 时、有关闪存的语法令人困惑、您的词语没有说必须启用闪存、只是说如何启用。 我知道我启用了闪存、并且选择了如何启用、因此这毫无意义。 无论如何、我单击了如何启用。 结果、Chrome 最近更改为禁用闪存每个会话、这不是您的错误、但您应该说些什么来帮助您。
Classic 提升了我在新 webench 中创建的#52设计、尼斯。 两个 webench 都不会保存我的定制器件。 同样、webench 无法用于默认器件、因此必须创建定制器件。 经典解决方案无法创建定制 MOSFET、对吧? 因此、创建定制 MOSFET 非常重要、没有适合的默认 MOSFET、为何选择这样糟糕的 MOSFET? 因此、许多 MOSFET 为100V、具有极高的 CSS 和 Rdson。 sigh。
经典比新的 webench 要好得多。
您好、Vern、
1.您是否仍然无法在新的 HTML5 WEBENCH 中打开 WEBENCH 设计(示例#52)? 请注意、当您通过进入 HTML5中的自定义窗口创建设计时、设计会自动保存、您应该能够在右上角的"我的设计"中看到这一点。 现在可以尝试一下吗?
我们 将研究您提到的闪存的措辞。
我们目前在 WEBENCH 中没有定制的 MOSFET 功能。 同样、目前无法创建定制零件库。 这些建议非常有价值、我们会将其添加到我们的功能添加待办事项列表中。
此致、
Gerold