This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:CAN't 保存 webench

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746369/webench-tools-lm5122-can-t-save-webench

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

无处不在、无法保存我的全新 webench 设计。  单击并在每个选项卡上一直单击、等等 。无。  我的新设计未列在"我的设计"下。

该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vern、

    我们将很快就此问题与您联系。

    谢谢、此致、
    阿图尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

    很抱歉给您带来不便。 为了解决此问题、您是否能帮助回答以下问题:

    1) 1)您在 LM5122上的设计输入条件是什么

    2) 2)启动该工具时、您是在旧的 Flash 工具中打开它还是使用 HTML5版本的工具。

    此致

    迪恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉"苛刻"。  但我等了几个月才有更好的 webench,搁置了我的 dc 升压项目,然后被可怕的新 webench 所破坏。

    我刚刚弄清楚了如何运行经典。  不直观。  原因: 在打开 webench 时、有关闪存的语法令人困惑、您的词语没有说必须启用闪存、只是说如何启用。  我知道我启用了闪存、并且选择了如何启用、因此这毫无意义。  无论如何、我单击了如何启用。  结果、Chrome 最近更改为禁用闪存每个会话、这不是您的错误、但您应该说些什么来帮助您。

    Classic 提升了我在新 webench 中创建的#52设计、尼斯。  两个 webench 都不会保存我的定制器件。  同样、webench 无法用于默认器件、因此必须创建定制器件。  经典解决方案无法创建定制 MOSFET、对吧?  因此、创建定制 MOSFET 非常重要、没有适合的默认 MOSFET、为何选择这样糟糕的 MOSFET?  因此、许多 MOSFET 为100V、具有极高的 CSS 和 Rdson。  sigh。

    经典比新的 webench 要好得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

       1.您是否仍然无法在新的 HTML5 WEBENCH 中打开 WEBENCH 设计(示例#52)? 请注意、当您通过进入 HTML5中的自定义窗口创建设计时、设计会自动保存、您应该能够在右上角的"我的设计"中看到这一点。 现在可以尝试一下吗?

       我们 将研究您提到的闪存的措辞。

       我们目前在 WEBENCH 中没有定制的 MOSFET 功能。 同样、目前无法创建定制零件库。 这些建议非常有价值、我们会将其添加到我们的功能添加待办事项列表中。

    此致、

    Gerold

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    升级 webench 以实现定制 MOSFET 非常重要。  一年前提到过、并期望在新的 webench 中使用定制 MOSFET。

    至少要将数据库中的 MOSFET 更改为可使用的 MOSFET --大约8%的标准 MOSFET 是糟糕的选择。

    等待您提到的修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vern

      同时、如果您有任何想要添加的 MOSFET、请告诉我。  

    此外、如果您的设计仍未显示在"我的设计"中、您能告诉我吗? 我们不是在我们一边观察这个问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vern、

     我正在着手解决这一问题,因为我没有听到。 如果您有更多问题、请随时重新打开。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Vern

      此外、如果您的设计仍未显示在"我的设计"中、您能告诉我吗? 我们不是在我们一边观察这个问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、回答我的问题的人很好。

    但是、不能说它已经解决了。 因此请保持断开。

    新的 webench 比以前更差、但具有新功能。 两者都是完全不可用的。 我正在使用我的 webench 设计进行飞行。 我的新 LM5122 PCB 明天就会推出、我将构建它们、然后尝试改变所有组件以使其正常工作。 一种糟糕的设计和验证方法。 我不希望它能正常工作。 当然无法优化。