主题中讨论的其他器件: TPSM846C24
工具/软件:WEBENCH设计工具
先生
我无法导出 TPSM84824 模块的仿真、请共享参考 Altium 仿真.WBX
对于电路板热管理 、我将 PGND 连接到 PCB 中的系统接地、并通过散热焊盘其他技术进入系统机箱。
我是否可以使 AGND 在 PCB 中保持浮动?? 因为系统中只有一个系统接地
或者、我能否连接 铁氧体磁珠并使 AGND 和 PGND 短路?????
如果我将 AGND 和 PGND 都连接到机箱、则两者最终都会短路
在 PCB 中、其他 AGND 和 GND 都连接 了铁氧体磁珠。 由于此模块是电源模块、请为此模块建议接地方案
我总共使用5个此模块来设计5V 至1.5V/5A、1.8V/6A、2.5V/3A 和3.3V/6A 转换
请尽快帮助我
谢谢主席先生