This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28064A:PFC 模型无效

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746842/tina-spice-ucc28064a-pfc-model-is-out-of-work

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

很抱歉打扰你。

长期以来、我一直困扰着我的一个问题。 我在 simplis 中使用 UCC28064A 的 PFC 电路模型在运行大约100ms 后始终处于不工作状态。 由于 COMP 引脚的电流 突然反向、导致 COMP 引脚电压急剧下降并降至 BRST 引脚以下、控制器在突发模式下运行、因此它停止开关。  然后 输出电压快速下降、但 COMP 和 BRST 无法正常工作。

你能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我检查了已发布的 SIMPLIS 文件、找不到您要指出的问题。 因此、我假设您对它进行了一些更改、然后它停止正常工作。
    请与我们分享您的自定义 SIMPLIS 项目文件、以便我们可以研究该问题。

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhisek:

    非常感谢您的帮助。

    我在这里发布我的项目文件。  

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Li、Gang

    e2e.ti.com/.../10015.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhisek:

    我可能会向您提供我的进一步发现、并与您讨论该解决方案。

    当我将输入 AC V-PEAK 设置为100V 至220V 时、我发现它可以更正常地工作。 但是、正如图中所示、还存在一些不规则点、导致波形失真的开关停止。 在一秒钟的仿真时间内、它可能会多次发生。 因此、我不知道这种异常状态的原因。 它是否与之前的异常状态有关?

    我将继续解决这个问题。我认为这可能是因为欠压保护。 您能和我谈谈您对这个问题的看法吗?  

    此处在修改后附加了我的新项目:e2e.ti.com/.../3000.10015.zip

    非常感谢。  

    最棒的地方

    Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Li、Gang、

    我今天看到机票已关闭。 但是、从您的上述回复中、我看到您希望收到 TT 的回复。
    您能否确认我们是否需要处理此问题?

    谢谢、
    Abhisek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhisek 您好:

    我已经解决了问题并解决了问题、非常感谢您的帮助。

    此致、
    李钢