This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00915:TIDA-00915

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747567/tida-00915-tida-00915

器件型号:TIDA-00915

你(们)好。

我们正在构建参考设计 TIDA-00915。 如果我们为该电路板提供交流输入、我们将获得直流输出? 除了电力厂校正问题之外、我们还应该期待或警惕其他问题吗?

此致

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *系数
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    TIDA-00915板是一款直流/交流逆变器、通常需要 320VDC 的直流输入电压。 直流输入电压范围为200V 至450V、请参阅 TIDA-00915设计指南表2、我已复制 以下规格。   

    如果您有交流电源、我假设采用230V 交流单相、 则 需要 使用桥式整流 器和直流链路电容器来创建具有最小直流电压纹波的直流电压。

    此致、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin

    感谢您的回答。  

    我们了解 TIDA-00915是一款逆变器。

    我们打算为其提供三相交流电以获得直流输出。 我们有理由这样做。 理论上,当逆变器控制电机并且电机中断时,这种情况应始终如一地发生。。 我们只是想问,是否有一些东西不允许我们以明确的方式这样做。 设计中可能有一些东西不允许我们做我们想要的事情。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的澄清。 因此、您将计划使用 TIDA-00915进行能量回收、而电机制动器或将其用作三相交流/直流、因此您可以使用我们的设计交换我们称为直流输入和交流输出的内容。 该拓扑支持4象限操作、只要您保持在 LMG3410额定电流、电压和温度范围内即可工作。 您可能需要检查该设计中直流链路电容器的额定值、以确保它能够在制动期间处理直流链路电流和访问电压-如果适用于您的设计。

    此致、
    Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Martin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin

    关于上述问题、我们打算从三相交流侧为逆变器供电、因此我们将其用作整流器。 我们有理由这样做。

     

    根据设计00915 (200V、8Amp)的额定值、我们可以馈入的最大交流电压必须具有不超过110V (峰值)的峰值。 对吧?

     

    在直流侧没有任何滤波、这将直接(无任何控制)在直流侧获得~ 190V 的波动直流电压。 即+/- 95V DC,即110V * cos (30))。 对吧?

     

    我们不必将 FWD 与您的 LMG3410一起使用。。 对吧?

    我问最后一个问题、因为通常在电源开关的电路图中、它们绘制反并联 FWD、而在 LMG 的电路图中、FWD 永远不存在。

     

    此致

    Sam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    根据 TIDA-00915设计指南中的表2、如果用作整流器、则可提供高达220VAC RMS 的三相电压作为输入。  

    对于 FWD、LMG3410可以在具有0V 栅极驱动信号的第三象限中运行、因此不需要外部 FWD。 但是、在第三象限操作中、当栅极驱动电压为0V 时、VSD 压降可能高达5-7.8V、具体取决于漏极电流(请参阅 LMG3410数据表的第6.5节)-因此死区时间应尽可能短、以减少第三象限损耗。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva:

    感谢您的回答。

    220 VAC rms 相位到中性点、 或380 VAC rms 相到相位…。对吗?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我的意思是相间220V 交流 rms。 380Vac rms 相间电压将提供537V 的直流电压、该电压高于 设计指南表2中的最大直流链路电压。 直流链路电压不应超过450V、三相交流输入应在不产生高于450V 直流电压的值内。

    此致

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Siva

    220 VAC rms 相间电压将提供~310VDC..... 对吧?

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Siva
    此整流将非常低效地使用 LMG、尤其是在高负载时、因为它始终处于第三象限。 对吧?

    在第三象限运行期间、使用 FWD (反并联二极管)来降低 LMG 上的压降是否有任何问题?

    此致
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siva 和 Martin:

    在使用 LMG3410-R070时、我们是否可以使用反并联二极管(FWD)来降低第三象限中的损耗? 如果这是正确的、您有适合我们理想情况下应与此 LMG 搭配使用的 FWD 的建议或器件型号。

    此致

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:  

    是的、您回答正确。 220VAC RMS 相间将提供~310VDC。

    谢谢

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    在第三象限中、仅在死区时间内施加栅极信号时损耗与第一象限相同(两个 FET 没有导通栅极信号) 第三象限操作是否会发生较高损耗、因此需要尽可能缩短死区时间以减少第三象限损耗。 因此无需 FWD。 PWM 操作的最佳死区时间足以进行整流、再生或逆变。

    谢谢
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    请参阅之前的回复、了解为何不需要 FWD。

    谢谢
    Siva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你