你(们)好。
我们正在构建参考设计 TIDA-00915。 如果我们为该电路板提供交流输入、我们将获得直流输出? 除了电力厂校正问题之外、我们还应该期待或警惕其他问题吗?
此致
Sam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我们正在构建参考设计 TIDA-00915。 如果我们为该电路板提供交流输入、我们将获得直流输出? 除了电力厂校正问题之外、我们还应该期待或警惕其他问题吗?
此致
Sam
尊敬的 Martin
关于上述问题、我们打算从三相交流侧为逆变器供电、因此我们将其用作整流器。 我们有理由这样做。
根据设计00915 (200V、8Amp)的额定值、我们可以馈入的最大交流电压必须具有不超过110V (峰值)的峰值。 对吧?
在直流侧没有任何滤波、这将直接(无任何控制)在直流侧获得~ 190V 的波动直流电压。 即+/- 95V DC,即110V * cos (30))。 对吧?
我们不必将 FWD 与您的 LMG3410一起使用。。 对吧?
我问最后一个问题、因为通常在电源开关的电路图中、它们绘制反并联 FWD、而在 LMG 的电路图中、FWD 永远不存在。
此致
Sam
尊敬的 Sam:
根据 TIDA-00915设计指南中的表2、如果用作整流器、则可提供高达220VAC RMS 的三相电压作为输入。
对于 FWD、LMG3410可以在具有0V 栅极驱动信号的第三象限中运行、因此不需要外部 FWD。 但是、在第三象限操作中、当栅极驱动电压为0V 时、VSD 压降可能高达5-7.8V、具体取决于漏极电流(请参阅 LMG3410数据表的第6.5节)-因此死区时间应尽可能短、以减少第三象限损耗。
此致
Siva
尊敬的 Sam:
我的意思是相间220V 交流 rms。 380Vac rms 相间电压将提供537V 的直流电压、该电压高于 设计指南表2中的最大直流链路电压。 直流链路电压不应超过450V、三相交流输入应在不产生高于450V 直流电压的值内。
此致
Siva