This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPA3136D2:TPA3136D2 PSpice 模型

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746919/tina-spice-tpa3136d2-tpa3136d2-pspice-model

器件型号:TPA3136D2
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

         我是华为工程师 Long Zhiming。

我们需要 TPA3136D2 PSpice 模型。 但官方网站上只有 TINA SPICE 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仍在对此进行研究。 顺便说一下、您是否使用 OrCAD/PSpice/Allegro 仿真器?

    谢谢、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们使用 OrCAD/PSpice/Allegro 仿真器。 您希望在什么时候完成?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Long、

    我假设您使用的是最新版本的 PSpice/Allegro 17.2、因此随附的是您可以使用的加密 PSpice 文件。 e2e.ti.com/.../TPA3136D2_5F00_ENCRYPTED_5F00_17p2.LIB

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

            您提供的文件有一些问题。 TPA3136D2 PSpice 模型引脚映射与 数据表不同。  如 下面所示:

    TPA3136D2 PSpice 模型:13引脚

    TPA3136D2数据表:28引脚

               

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Long、

    您是否打算将该模型用于 PCB 工程图或模型仿真?

    通常、对于我们的仿真模型、我们有意不跟踪器件的整个引脚。

    在创建行为模型期间、我们将重点关注器件的某些关键方面或功能。 因此、器件的如此多的引脚中只有几个引脚。

    目前、我们没有该器件的模型具有所有引脚。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Long、

    由于我们有一段时间没有收到您的消息、我们将关闭此帖子。 如果您仍需要其他帮助、并在必要时将此帖子链接到该新帖子、请随时发布新帖子。

    谢谢你
    Herman