This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM139:Tina 未正确仿真

Guru**** 2586945 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/751428/tina-spice-lm139-tina-not-simulating-correctly

器件型号:LM139
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我正在使用 LM139设计电路、并希望使用 TINA 进行仿真。

LM139不是 TINA 发行版的一部分、因此我按照 TINA 教程的说明添加了其模型。 必要的模型文件已从 TI 站点上的产品页面下载。

仿真结果对我来说有点奇怪、所以我只是从器件数据表的应用部分复制了一个电路(我举了方波发生器示例、它恰好是我的设计的一部分、 但在本例中,我复制了数据表中的电路)

仿真结果错误-我得到的是三角形信号而不是方波、电压电平错误。

因此、我怀疑网站上的模型文件可能是错误的。

如何才能在 LM139的 TINA 上获得正确的仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barak、

    请上传您的 TINA 原理图(TSC 文件)以便我们了解一下吗?

    谢谢、
    JC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../lm139_5F00_square.TSC

    附件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barak、

    谢谢。 我在电路中看不到刺激、因此它几乎停留在运行点。 该电路在数据表中的什么位置?

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 文献编号 SNOSBJ3C (似乎实际上是器件的 NS 数据表)

    第12页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilad、

    有几件事。

    1、您的 R4为100K、远高于数据表原理图中的4.3K。

    2、频率为100KHz、对于该频率、50ms 的瞬态窗口过大(5000个周期)。 由于 SPICE 根据瞬态持续时间猜测初始时间阶跃、因此可能会在几个周期内单步执行并停留在 一个所有内容看起来都与之前时间点非常相似的时间点。  您可以尝试1ms 或更短的瞬态时间。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    项目2是问题。 减小了它、现在看起来正常。

    项目1仅更改了方波过冲的位。