工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在设计额定电压为30V 直流- 30A 标称电流、最大电流33A 的电源 我需要对其进行仿真、但不能因为电路中的理想 MOSFET。 我的设计指出、需要额定电压为162V VDS 和55A ID 的 MOSFET。 我有一个可能的替换器件型号:
FQA55N25 --额定电压为250Vdc Vds,55A ID。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我正在设计额定电压为30V 直流- 30A 标称电流、最大电流33A 的电源 我需要对其进行仿真、但不能因为电路中的理想 MOSFET。 我的设计指出、需要额定电压为162V VDS 和55A ID 的 MOSFET。 我有一个可能的替换器件型号:
FQA55N25 --额定电压为250Vdc Vds,55A ID。
谢谢你。
这是我现在正在使用的设计。 这是一款超宽输入电源稳压器、可在80-480VAC 范围内以2.5A 的电流输出24VDC。 我看不到在哪里可以用添加到 WEBENCH 数据库中的 MOSFET 代替理想的 MOSFET。 我只是缺少自定义选项、还是需要首先执行其他操作?
https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=BB6639C6391E6968
我还认识到、此设计目前具有结温警告。 降低开关频率似乎没有什么帮助、因此我计划实施散热器来降低该结温。
感谢您提供的任何帮助、我是 WEBENCH 的新用户、也是电路设计的新用户。
谢谢、
劳伦