This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:没有为我的设计找到 FET --使用的理想 FET

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/744328/webench-tools-no-fet-found-for-my-design----ideal-fet-being-used

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在设计额定电压为30V 直流- 30A 标称电流、最大电流33A 的电源 我需要对其进行仿真、但不能因为电路中的理想 MOSFET。 我的设计指出、需要额定电压为162V VDS 和55A ID 的 MOSFET。  我有一个可能的替换器件型号:  

FQA55N25 --额定电压为250Vdc Vds,55A ID。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    上面提到的 MOSFET 器件型号在 WEBENCH 数据库中不可用。我们将添加相同的器件型号、并在其可用时通知您。

    谢谢、此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我也很难找到符合我的设计规格的 FET。 我的电源在2.5A 时的额定电压为24VDC。 该设计表明它需要额定电压为858 V Vdc 和4安培 ID 的 MOSFET。 我还有一个看起来不在 WEBENCH 数据库中的潜在替代器件。 是否可以将此 MOSFET 添加到中?

    制造商:IXYS
    PN:IXFA4N100P
    描述:MOSFET 4安培1000V

    网址:
    www.mouser.com/.../IXFA4N100P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Troy、

    我们已在 WEBENCH 数据库中添加了上述 MOSFET。 请您使用"设计"选项与我们分享您的 WEBENCH 设计。

    Thansk 和此致、
    普拉维恩 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我现在正在使用的设计。 这是一款超宽输入电源稳压器、可在80-480VAC 范围内以2.5A 的电流输出24VDC。 我看不到在哪里可以用添加到 WEBENCH 数据库中的 MOSFET 代替理想的 MOSFET。 我只是缺少自定义选项、还是需要首先执行其他操作?

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=BB6639C6391E6968

    我还认识到、此设计目前具有结温警告。 降低开关频率似乎没有什么帮助、因此我计划实施散热器来降低该结温。

    感谢您提供的任何帮助、我是 WEBENCH 的新用户、也是电路设计的新用户。

    谢谢、

    劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们将对此进行研究。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    我们已经解决了这个问题。 WEBENCH 设计选择  带散热器的 STP21N90K5 FET。  此修复程序将于12月中旬在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    普拉文 B