This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050012:申请 TIDA-050012/14 FW

Guru**** 2585165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TIDA-050012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/749097/tida-050012-request-tida-050012-14-fw

器件型号:TIDA-050012
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

您好、先生、

 我的客户正在为源应用设计 TPS65987D。 它们使用 TIDA-050012作为参考、但在调试中存在问题。 请您帮助提供有关 TIDA-050012/14的.pjt/.bin 以供我们参考吗? 谢谢。

此致、

Gary Teng / gary.teng@arrowasia.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我正在尝试获取 bin 和 pjt 文件、并将在我获得该文件后与您共享。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    请查找所附文件。

    如果 您的请求得到解决、请单击"这可以解决我的问题"。

    谢谢、
    Rahule2e.ti.com/.../TIDA_2D00_050012.pjt