请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-050012 主题中讨论的其他器件:TPS65987D、
您好、先生、
我的客户正在为源应用设计 TPS65987D。 它们使用 TIDA-050012作为参考、但在调试中存在问题。 请您帮助提供有关 TIDA-050012/14的.pjt/.bin 以供我们参考吗? 谢谢。
此致、
Gary Teng / gary.teng@arrowasia.com