This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/INA181:您是否有适用于 INA181A4IDBV 的 simplis 模型

Guru**** 2585145 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750782/tina-spice-ina181-do-you-have-simplis-model-for-ina181a4idbv

器件型号:INA181
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

我正在 simplis 上构建功率级系统模型、需要使用 INA181A4IDBV 的 simplis 模型。 但 TI.com 上只有 INA181的 SPICE 和 TINA 模型、不适用于 simplis。

那么 、您有适用于 INA181A4IDBV 的 simplis 模型吗?

很抱歉打扰你。

谢谢你。

此致、

Li、Gang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gang:

    遗憾的是、我们没有用于此部件的 SIMPLIS 模型。

    Herman