请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA181 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好:
我正在 simplis 上构建功率级系统模型、需要使用 INA181A4IDBV 的 simplis 模型。 但 TI.com 上只有 INA181的 SPICE 和 TINA 模型、不适用于 simplis。
那么 、您有适用于 INA181A4IDBV 的 simplis 模型吗?
很抱歉打扰你。
谢谢你。
此致、
Li、Gang