请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00274 主题中讨论的其他器件: MSP430G2553、 INSTASPIN-BLDC
您好!
对于我的项目、我计划控制我的 BLDC 电机无传感器。 InstaSPIN 技术对于反电动势感应而言似乎很有趣、但在 TIDA-00274模块中它有点令人困惑。
特性列表指出 MSP430G2553 MCU 提供了 InstaSPIN 技术、但该技术未列在模块的数据表中。 MSP430G2553 MCU 数据表中也未提及 InstaSPIN。
TIDA-00274模块是否提供 InstaSPIN、或者特定于 MSP430G2553 MCU 是否提供 InstaSPIN? 还是需要 TMS320F280xxx 控制器?
谢谢、
贾斯珀