This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00274:是否支持 InstaSPIN 技术?

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00274, MSP430G2553, INSTASPIN-BLDC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/750874/tida-00274-instaspin-technology-supported

器件型号:TIDA-00274
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553INSTASPIN-BLDC

您好!

对于我的项目、我计划控制我的 BLDC 电机无传感器。 InstaSPIN 技术对于反电动势感应而言似乎很有趣、但在 TIDA-00274模块中它有点令人困惑。
特性列表指出 MSP430G2553 MCU 提供了 InstaSPIN 技术、但该技术未列在模块的数据表中。  MSP430G2553 MCU 数据表中也未提及 InstaSPIN。

TIDA-00274模块是否提供 InstaSPIN、或者特定于 MSP430G2553 MCU 是否提供 InstaSPIN? 还是需要 TMS320F280xxx 控制器?

谢谢、

贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、下载 TIDA-00274的软件包含可重复使用的 InstaSPIN-BLDC 库/解决方案。

    InstaSPIN-BLDC 由 C2000团队创建、但通常用于低端 MCU、尤其是在 InstaSPIN-FOC 开始由 C2000提供(仅通过特定 C2000 MCU 的片上 ROM 库启用)之后。