This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913与 DS90UB954发现滚动现象

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748830/ds90ub913-with-ds90ub954-found-scrolling-phenomenon

目前有个项目DS90UB913搭配DS90UB954发现有滚屏现象,并且SOC端TI954读到的分辨率是2980 *450(搭配DS90UB914就正常),请问有DS90UB954哪些寄存器会影响到此问题,谢谢

目前有一个 DS90UB913项目 DS90UB954发现滚动现象、TI954在 SOC 侧读取的分辨率为2980*450 (DS90UB914正常)。 DS90UB954的哪些寄存器会影响此问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以检查:
    1、U954是否锁定?
    什么是寄存器 0x73-0x76的说明? 摄像机分辨率是多少?
    3. UB954的 POC 设计如何? 在本例中、它必须与 UB913a 的 PoC 电路相同。
    UB914的模式设置是什么、它是否与摄像机规格相匹配。 与 UB913a 一起使用?

    Rgds、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!