请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
目前有个项目DS90UB913搭配DS90UB954发现有滚屏现象,并且SOC端TI954读到的分辨率是2980 *450(搭配DS90UB914就正常),请问有DS90UB954哪些寄存器会影响到此问题,谢谢
目前有一个 DS90UB913项目 DS90UB954发现滚动现象、TI954在 SOC 侧读取的分辨率为2980*450 (DS90UB914正常)。 DS90UB954的哪些寄存器会影响此问题、谢谢。