工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 论坛:
我已经为直流/直流充电器创建了工作台设计、该设计使用 LM5176可变输入12-48V 并固定 O/p 24V @ 10A 为电池充电。 我的设计链接是"webench.ti.com/.../SDP.cgi。 现在、我的问题是
1.>"我可以直接使用它吗? "
2.>"当我尝试使用'Altium Designer'下载 PCB 布局的 CAD 导出时、由于'L1太大而无法水平安装!'、我一直会收到错误消息、但我仍然可以下载 PCBdoc 文件。 下载后、我立即看到它已跳线 PCB 布局。 您能告诉我什么是错误吗? 我是否需要打开特定于 Altium 设计器的版本? 我使用的是 Altium Designer S09v。
非常期待您的回复。