This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5176:无法导出用于电路板布局的 CAD 文件

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/747659/webench-tools-lm5176-cant-export-cad-files-for-board-layout

器件型号:LM5176

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 论坛:

 我已经为直流/直流充电器创建了工作台设计、该设计使用 LM5176可变输入12-48V 并固定 O/p 24V @ 10A 为电池充电。 我的设计链接是"webench.ti.com/.../SDP.cgi。 现在、我的问题是

1.>"我可以直接使用它吗? "

2.>"当我尝试使用'Altium Designer'下载 PCB 布局的 CAD 导出时、由于'L1太大而无法水平安装!'、我一直会收到错误消息、但我仍然可以下载 PCBdoc 文件。 下载后、我立即看到它已跳线 PCB 布局。 您能告诉我什么是错误吗? 我是否需要打开特定于 Altium 设计器的版本? 我使用的是 Altium Designer S09v。

 非常期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您选择 WEBENCH。  

    我们正在处理您的查询、并将很快返回给您。

    谢谢、此致、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    根据您的设计条件(输入电压12V 至48V、固定输出电压24V @ 10A)、我们观察到组件重叠和缺少占用空间。 请按照以下步骤进行纠正。

    根据设计条件、Coutx、Coutx2和 Coutx3的数量超过1个、因此它们是重叠的。

    ‘‘‘‘设计具有所需电容的单数量电容器您可以从“替代列表”中选择设计要求,方法是将下限设为“零”,并修改“上限”和“目标”,如下图所示。

    2.   Dboot1根据设计要求获取3引脚二极管。 可采用与上述方法类似的方式选择备选2引脚二极管。 具有所需电感值的 SMA 或 SMB 封装可更好地适应给定的 PCB 面积。  

     ‘DF 显示为“定制”组件,因此 PCB 中缺少该组件。 CAD 导出中不支持自定义组件。 请通过修改下面显示的边界、在备用组件列表中为 DF 选择器件型号。

    4.  Ccomp 电容器更大(1812封装),并根据设计要求重叠附近的走线。 请从替代列表中选择具有所需电容值的0805封装尺寸电容器。

    5. L1根据设计要求获取3引脚电感器,其尺寸大于给定的面积。 WEBENCH Export 通常不支持3引脚电感器。 请从‘备用列表’中选择尺寸相对较小的电感器,最好是尺寸小于或等于339的封装尺寸,所需电感应符合您的设计要求,如下所示。

    请注意:

    答:在搜索替代组件时,尝试将‘下限’设为‘零’,这样会从结果中提取许多器件型号。

    b.始终从替代列表中选择与您的设计要求实际匹配的器件型号。

    c.完成上述步骤后、请更换铜多边形以刷新 PCB 设计。

    在回答问题1时,

    请在进行上述修改后使用原理图和 PCB 进行仿真。

    谢谢、此致、

    S.Suganya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     感谢您的详细答复。 请进行相应检查。 再次感谢您!