This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01571:DLPDLCR3010EVM-G2:是否可以获取用于摄像头同步目的的 VSYNC 信号?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748519/tida-01571-dlpdlcr3010evm-g2-possible-to-get-vsync-signal-for-camera-synchronization-purposes

器件型号:TIDA-01571

您好!

有一个类似的问题、但对于第1代模型:

我的目标是相同的:我希望触发一个与投影仪的 VSYNC 同步的摄像机。

现在电路板上似乎不再有一个与 VSYNC 信号直接相连的测试点。 是否仍有可能从其他地方获得该解决方案、或者可能从另一个解决方案获得该解决方案?

此致、

贝内迪基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benedikt、

    您是否仅限于 DLPDLCR3010EVM-G1显示 EVM? 如果没有、我建议查看此评估套件的光控制版本:
    www.ti.com/.../DLP3010EVM-LC

    我将询问我的团队、是否有任何方法可以在 G1 EVM 上支持此功能。

    此致、
    Philippe Dollo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philippe、

    感谢您的快速回答。 我一直在看光控制 EVM、但很明确地决定尝试(并购买) G2 (!) EVM、因为它提供的亮度几乎是前者的两倍。 我来自 G1 EVM、它的亮度与光控制版本一样高。

    提前感谢您的努力!

    此致、

    贝内迪基

    编辑:我找到了另一个主题、其中 Julie Estevie 询问我需要什么。 我想知道她最终是如何做到的、因为我查看了原理图和实际硬件、可以沿着 VSYNC 信号的路径走下去、但似乎没有空间焊接导线。 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/694189

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benedikt:

    由于 Julie 只想探测 Vsync、她本来会在主板上使用 R66。 这也可能是获得信号的最佳选择。

    此致
    Azad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Azad、

    我最终将一根导线焊接到该电阻器上。 适合我。

    此致、

    贝内迪基