请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01571 您好!
我的目标是相同的:我希望触发一个与投影仪的 VSYNC 同步的摄像机。
现在电路板上似乎不再有一个与 VSYNC 信号直接相连的测试点。 是否仍有可能从其他地方获得该解决方案、或者可能从另一个解决方案获得该解决方案?
此致、
贝内迪基
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的目标是相同的:我希望触发一个与投影仪的 VSYNC 同步的摄像机。
现在电路板上似乎不再有一个与 VSYNC 信号直接相连的测试点。 是否仍有可能从其他地方获得该解决方案、或者可能从另一个解决方案获得该解决方案?
此致、
贝内迪基
您好、Philippe、
感谢您的快速回答。 我一直在看光控制 EVM、但很明确地决定尝试(并购买) G2 (!) EVM、因为它提供的亮度几乎是前者的两倍。 我来自 G1 EVM、它的亮度与光控制版本一样高。
提前感谢您的努力!
此致、
贝内迪基
编辑:我找到了另一个主题、其中 Julie Estevie 询问我需要什么。 我想知道她最终是如何做到的、因为我查看了原理图和实际硬件、可以沿着 VSYNC 信号的路径走下去、但似乎没有空间焊接导线。 https://e2e.ti.com/support/dlp/f/94/t/694189