请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00779 对于图中的 L1电感器、我想进行定制设计。 Designer 使用的内核并不容易获得。 因此、我购买了一个替代内核。
MFR。 否:B64290L82X87
链接: www.mouser.in/.../871-B64290L82X87
我将并行使用两个这样的东西。 此内核适合此应用吗?
实际 0077090A7 内核需要68个匝数。 但该具有10匝的 B64290L82X87内核可在空载时提供所需的790uH 电感(已连接照片)。 那么、这会产生任何类型的问题吗?
谢谢。