This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:电感器设计

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/748225/tida-00779-inductor-design

器件型号:TIDA-00779

对于图中的 L1电感器、我想进行定制设计。 Designer 使用的内核并不容易获得。 因此、我购买了一个替代内核。  

MFR。 否:B64290L82X87

链接: www.mouser.in/.../871-B64290L82X87

我将并行使用两个这样的东西。 此内核适合此应用吗?

实际 0077090A7 内核需要68个匝数。 但该具有10匝的 B64290L82X87内核可在空载时提供所需的790uH 电感(已连接照片)。 那么、这会产生任何类型的问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    让我先查看数据表、然后给出答案。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    数据表

    在该 数据表中、突出显示 的器件正在使用中。

    B64290L0082N87。

    B64290L0082系列

    N87材料

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../B64290L0082N87.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidheesh、

    TDK 的 N87为铁氧体、而77090A7为必须、因此不能使用 B64290L0082N87来替代77090A7。


    BR
    Jason
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Yuan。

    我将这样做。