请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25088 工具/软件:WEBENCH设计工具
随附 的是我 在设计中使用的 webench 的 PDF、我在设计中使用了该 PDF。 我将 电路设计为尽可能接近 webench。 在进行 电路测试时、我在 负载为10A 时输入18伏的最小电压、但我没有获得 所需 的12V 输出电压、而是得到10.95V、我的输出电压 接近12V、直至 I 输入电压约为20V、输出电压约为8.6。