This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25088:12V 10A 输出18V 输入不工作

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/746670/webench-tools-lm25088-12v-10a-out-18v-in-not-working

器件型号:LM25088

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

随附 的是我 在设计中使用的 webench 的 PDF、我在设计中使用了该 PDF。 我将 电路设计为尽可能接近 webench。  在进行 电路测试时、我在   负载为10A 时输入18伏的最小电压、但我没有获得 所需 的12V 输出电压、而是得到10.95V、我的输出电压 接近12V、直至 I 输入电压约为20V、输出电压约为8.6。

e2e.ti.com/.../pdf_5F00_1251739430672873138.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否分享用于您测量的电路板的实际设计原理图和 BOM? 您是否可以检查输入电源的最大电流限制是否足够? 对于此设计、输入电流的最大值(在最低 Vin 时会发生)可约为7A。 请确保还有一些额外的变化空间、并查看这是否有助于调节输出电压。 在输入电压大于18V 时、输入电流要求将低于7A。 此外、在输出负载值较低的情况下、您需要的输入电流将低于7A。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 5. C1、C22、C23、C24、C25 电容、陶瓷、4.7UF、50V、X7R、1206 Murata GRM31CR71H475KA12L
    2. 1 C2 电容、陶瓷、0.1uF、25V、X7R、0603 KEMET C0603C104K3RACTU
    3. 1 C4 电容、陶瓷、820PF、50V、X7R、0603 KEMET C0603C821K5RACTU
    4. 4. C5、C13、C16、C18 电容、陶瓷、10000PF、50V、X7R、0603 KEMET C0603C103J5RACTU
    5. 1 C6 电容、陶瓷、22nF、25V、X7R、0603 KEMET C0603C223K3RACTU
    6. 1 C7 电容、陶瓷、2.7nF、50V、NP0、0603 Murata GRM1885C1H272JA01J
    7. 1 C8 电容、陶瓷、22pF、25V、NP0、0603 KEMET C0603C220K3GACTU
    8. 2. C9、C10 电容、铝、聚、180UF、20%、16V、SMD 松下 16SVPE180M
    9. 3. C11、C14、C17 电容、陶瓷、0.1uF、50V、X7R、0603 TDK C1608X7R1H104K
    10. 2. C19、C20 电容、铝、330UF、20%、50V SMD 松下 EEE-FT1H331AP
    11. 1 C21. 电容、陶瓷、2.2uF、16V、X5R、0603 Murata GRM188R61C225KE15D
    12. 1 D1 二极管肖特基45V 16A D2PAK 打开 MBRB1645T4G
    13. 1 F1 保险丝 BRD MNT 8A 32VAC 63VDC 1206 Schurter 3413.0327.22
    14. 1 fb1. 铁氧体磁珠100 Ω 3312 1LN 莱尔德 HI3312X101R-10
    15. 1 L1 固定 IND 12UH 19A 4.3m Ω SMD Wurth 74435581200
    16. 1 L2 CMC 10A 2LN 170 Ω TH 莱尔德 CM2545X171B-10
    17. 1 P1 连接器、排针、VERT 2POS .156锡 TE 640445-2.
    18 1 P2 接头、6引脚 TE Connectivity AMP 连接器 640445-6.
    19. 1 问题1. MOSFET N 沟道60V 20A TSDSON-8 Infineon BSZ100N06LS3 G
    20. 1 问题3. MOSFET N 通道60V 100A LFPAK NXP BUK9Y6R0-60E、115
    21. 1 R1 电阻、SMD、49.9k Ω、1%、1/8W、0805 Vishay CRCW080549K9FKEA
    22. 1 R2 电阻、SMD、5.62k Ω、1%、1/8W、0805 松下 ERJ-6ENF5621V
    23 1 R3 电阻、SMD、200k Ω、1%、1/10W、0603 Vishay CRCW0603200KFKEA
    24 1 R4 电阻、SMD、26.1K Ω、1%、1/10W、0603 Vishay CRCW060326K1FKEA
    25 1 R5 电阻、SMD、51.1K Ω、1%、1/10W、0603 Vishay CRCW060351K1FKEA
    26 1 R6. 电阻、SMD、13.7K Ω、1%、1/16W、0402 Yageo RC0402FR-0713K7L
    27. 1 R7 电阻、SMD、1.54k Ω、1%、1/16W、0402 Vishay CRCW04021K54FKED
    28. 1 R8. 电阻、SMD、0.007 Ω、1%、1W、1206 Riedon CSR1206-0R007F1
    29. 4. R9、R10、R11、R12 请勿安装   DNP
    30 1 U1 IC REG 控制降压16TSSOP 应用工程师 LM25088MH-1
    31. 1 C3 电容、陶瓷、0.47UF、16V、X7R、0603 KEMET C0603C474K4RACTU
    32 2. C12、C15 电容、陶瓷、1uF、50V、X5R、0603 TDK C1608X5R1H105K
    33. 1 D2 二极管齐纳二极管9.1v 225MW SOT23-3. 打开 MMBZ5239BLT1G
    34 1 D3 TVS 二极管36.8VWM 59.3VC SMB Vishay P6SMB43CA-E3/52
    35. 1 R13. 电阻、SMD、10K Ω、5%、1/10W、0603 Rohm MCR03ERTJ103
    36. 1 R14. 电阻、SMD、100 Ω、1%、1/16W、0402 Yageo RC0402FR-07100RL

    对于输入电压、我使用 的可变电源可输出1至36 VDC 10A 电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    反馈引脚上的电压是多少? 顶部和底部反馈电阻器两端的电压是多少?输出电压是否随着负载电流的增加而下降? 如果是、您能在电压下降之前告诉我、开关节点是否稳定? 您是否能够在方波上触发并获得周期性示波器捕获?

    如果不是、我认为我们首先应该关注的是您的布局?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David

    当电压 损坏时、反馈引脚1s 1.11处的电压。 当负载约为1.3欧姆时、它会降至该值。

    谢谢、

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我怀疑您由于噪声而达到电流限制。  如果您尚未执行此操作、建议遵循此处的布局指南进行补救?

    e2e.ti.com/.../LM5085-Floor-plan.tif

    希望这对您有所帮助?

    David。